16.10.2024 08:10 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo Kathrin, die Antwort ist leider nein, das ist nicht möglich. Das SPS-Programm könnte so erstellt werden, dass über das HMI eine boolesche Variable geschrieben wird, die dann in der SPS mit CREATE_DB einen Datenbaustein erzeugt. Allerdings kann nur die Größe des Datenbausteins in Bytes angegeben werden, ein UDT kann hier nicht verwendet werden. Das bedeutet auch, dass die Adressierung absolut erfolgen muss. Viele Grüße P.S.: Der Link führt zum V18-Handbuch, da das V19-Handbuch nicht in verlinkbarer Form vorliegt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf