17.10.2024 05:28 | |
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Moin Leute, Jorrit hier. Leider kann ich mein Pseudonym aktuell irgendwie nicht ändern... Eigentlich habe ich eine Sinamics S120 Frage, aber da antwortet mir keiner... Es geht darum dass ich nun nicht mehr mit dem Scout arbeiten kann/darf, sondern eine CU320-2 PN (FW4.8) über TIA 18 Parametrieren muss. Eine Achse dort ist als Einfachpositionierer Technologie eingestellt. Leider verhält der sich unschön. Als ich versucht habe, OBT auszuführen, tauchten die Parameter nicht in der Liste auf. S.Screenshot. Parameter stehen schon auf Service. Welche Black Magic will TIA/StartDrive noch haben? |
17.10.2024 06:11 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 22611 Bewertung:
|
Voraussetzungen ● Es besteht eine Online-Verbindung zum Antriebsgerät. ● Die Steuertafel ist deaktiviert. Demnach ist die entsprechende Steuerungshoheit ebenfalls deaktiviert. ● Ein SERVO-Antrieb wird verwendet. Bei Baugruppen mit Vektorregelung wird die Funktion nicht angeboten (z. B. S150). ● Das Funktionsmodul "Advanced Position Control" (APC) ist deaktiviert. Setzen Sie die Funktion APC nur nach der Regleroptimierung ein.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
17.10.2024 09:57 | |
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Moin Christioph, danke für die flinke Antwort.
|
17.10.2024 10:40 | |
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 18 Bewertung:
|
APC ist deaktiviert. Hat noch wer Ideen? Es pressiert nicht, würde mir aber das Einstellen durchaus erleichtern... |
Zuletzt bearbeitet von: Jorrit_@_Hosokawa am: 10/22/2024 07:14:13 |
|
24.10.2024 08:17 | |
Beigetreten: 18.10.2016 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hi, schau mal unter Parametrierung > Funktionssicht > Grundparametrierung > Funktionsmodule > Weitere Funktionsmodule. Der Trägheitsmomentschätzer muss aktiviert sein, sonst wird p5300 nicht angezeigt und es kann kein OBT durchgeführt werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
24.10.2024 10:32 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 24.10.2024 Beiträge: 263 Bewertung:
|
Yea! Das wars. Nun geht's, Danke! |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf