(0)| 19.07.2024 16:13 | |
|
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Guten Tag, Seit dem ich die Logo 8.4 (6ED1052-1MD08-0BA2) benutze, bekomme ich keine Stabile Modbus Verbindung mehr hin. Daher wollte ich die Modbus Kommunikation auf das CIM Modul (6ED1055-5MC08-0BA2) auslagern. Doch leider funktioniert dies für Modbus TCP Verbindungen nur Sporadisch und für Modbus RTU gar nicht. Nun hab ich die Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann. Bilder von den Einstellungen sind im Anhang. Verwendete Komponenten Logo 8.3(6ED1052-1MD08-0BA1)Funktioniert Logo 8.4(6ED1052-1MD08-0BA2)Werte werden nach dem auslesen auf 0 gesetzt. Siehe Video im Anhang. Kommunikationsmodul Siemens LOGO! CIM(6ED1055-5MC08-0BA2)Verbindung bricht bei Modbus TCP immer wider ab. Bei Modbus RTU kommt keine Verbindung zustande. Modbus Gateway USR-DR302 https://www.pusr.com/support/downloads/usr-dr302-user-manual.html Modbus Gateway MR-GW von Metz Connect https://www.metz-connect.com/externalfiles/11083001/914165.PDF Emerson Regler (Modbus Server) Modbus Master Software https://www.modbus.pl/modbus-master/ DateianhangBilder und Programm.zip (186 Downloads) |
| 19.07.2024 16:21 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2026 Beiträge: 36470 Bewertung:
|
Die LOGO! 8.4 hat Probleme mit der Kommunikation mit Partner, welche es bei den 0BA8 Vorgängermodellen nicht gab. Dazu habe ich schon mehrere Themen erstellt und von Siemens leider keine Lösungen erhalten. Trotzdem kann ich dir leider nur empfehlen: Starte einen Support Request. |
| 25.10.2024 09:50 | |
|
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Danke für die Hilfe, leider funktioniert es auch nicht, wenn ich alles so wie in deinem Beispiel einstelle. Wenn ich eine Variable erstelle und die Werte manuelle ändere werden diese über die S7-Verbindung an die LOGO Übertragen. Doch leider schein das CIM Modul keine Werte in die angegeben UDM Adresse zu schreiben. Wenn ich mit dem logic analyzer auf den RS485 Modbus schaue schein die Kommunikation ok zu sein. Das CIM Modul hält zwar nicht zwischen der Kommunikation den Signal Pegel auf null aber der Modbus Server sendet die Richtige Antwort mit dem angefragten wert raus. Doch leider Speichert das CIM Modul diesen Wert nicht in die UDM Adresse. Mit dem Problem der LOGO8.4 und dem Modbus TCP bin ich auch nicht weitergekommen. Das Lesen von Modbus Registern scheint nur zu funktionieren, wenn keine Modbus Register geschrieben werden. Beim Schreiben von der LOGO wird auch immer noch 2 Bytes mit nullen an die Daten angehängt die ich bei anderen Modbus Clients nicht habe. Da ich irgendwie nicht die Funktion finde um Bilder direkt in den Post einzufügen sind alle im Anhang. DateianhangModbus RTU.zip (141 Downloads) |
| 25.10.2024 14:10 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2026 Beiträge: 36470 Bewertung:
|
Bei mir haben sich 2 Kommunikationsprobleme der LOGO! 8.4 mit dem Updaten der Firmware auf V1.84.03 erledigt. Ich würde dir empfehlen, die Firmware hochzurüsten. Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4 |
Folgen Sie uns auf