(1)| 26.10.2024 18:50 | |
|
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 2721 Bewertung:
|
Hallo StVinzt,
Als ich damals die Uhrzeit von einer anderen Logo ausgelesen habe (siehe hier), trat der gleiche Effekt auf. Erst als die Firmware auf 1.82.03, bzw. auf 1.82.04 aktualliesiert wurde, funktionierte auch der automatische Datenaustausch nach einem Stromausfall. Gruß Ella_68 |
| 27.10.2024 04:27 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 36458 Bewertung:
|
Das letzte Update der Firmware einer LOGO! 8.2 auf die Version V1.82.04 findest du hier: Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593Man sollte generell immer darauf achten, die aktuellste Soft- und Firmware zu installieren.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf