(0)| 28.10.2024 21:26 | |
|
Beigetreten: 14.09.2024 Letzter Bes: 05.10.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
ich habe mehrere einzelne Stationen mit BM und CMR, die alle funktionieren und weiss schon, was man üblicherweise alles machen muss, um die zu verbinden, wie gesagt funktionieren die auch alle. Das sind aber alles etwas ältere Versionen, die ich mit LSC 8.1 programmiert habe. Das Problem habe ich mit 2 nagelneuen BM und CMR2040. Meine Software ist LSC 8.4 und alle üblichen Einstellungen habe ich genauso gemacht wie bei den älteren Stationen. Der einzige Unterschied in den Einstellungen scheint mir die Wahlmöglichkeit zwischen der Verbindung nach 8.1 oder 8.3 oder höher zu sein. Mittlerweile habe ich gelesen, dass ab 8.4 dann auch nur noch diese Verbindung 8.3 oder höher mit zusätzlicher Sicherheit möglich ist. Es geht bei mir aber einfach nicht, die rote Fehler-LED ist an, Ping geht, aber trotzdem keine Kommunikation. Ich habe auch gelesen, dass man in der BM ein Zertifikat laden muss, aber ich finde nicht heraus, wie das geht. Es würde mir schon reichen, wenn jemand mir sagen kann, wo ich das nachlesen kann, ich finde einfach nichts dazu! danke im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/29/2024 08:05:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 29.10.2024 00:58 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 36445 Bewertung:
|
In den Handbüchern, welch du dir hier herunterladen kannst: LOGO! 8.4 Handbuch Ausgabe 08/2024SIMATIC NET LOGO! - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040 Ausgabe 03/2024 |
| 30.10.2024 06:29 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 36445 Bewertung:
|
Für die LOGO! 8.4 gibt es auch ein Firmwareupdate, welches erst am Freitag (25.10.2024) veröffentlicht wurde. Deshalb gehe ich davon aus, dass du die LOGO! auch updaten solltest. Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/30/2024 06:29:48 |
|
| 30.10.2024 20:37 | |
|
Beigetreten: 14.09.2024 Letzter Bes: 05.10.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
danke, das mache ich natürlich! |
| 01.11.2024 09:31 | |
|
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 12.01.2026 Beiträge: 1518 Bewertung:
|
bitte dann um Bericht wenn's dann funktioniert |
Folgen Sie uns auf