(0)| 14.10.2024 11:56 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 23.01.2026 Beiträge: 16661 Bewertung:
|
Hallo mlau Für VBS habe ich folgendes Beispiel gefunden : https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/61883659 Ist zwar für RT Advanced aber die basics sind bei WinCC V7/8 die gleichen, musst nur die WinCC spezifische Syntax anpassen. Mit CScritp geht das auch, finde jetzt ehrlich gesagt auch kein offizielle Beispiel, man müsste nach ODBC und C Script suchen ... mit VB wird es leichter sein viele Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf