(0)| 16.10.2024 04:25 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 4400 Bewertung:
|
Hallo, das Update 3 für die V19 ist nun verfügbar. Für WinCC Unified Comfort Panel und für die PC Runtime. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 06.11.2024 08:54 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 4400 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank an HermannF für diese Erklärung. Tatsächlich wird die Zeilenhöhe aller Einträge automatisch an die ausgewählte Zeile angepasst. Die Zeilenauswahl ist aber nur möglich, wenn keine aktuellen Alarme angezeigt werden. Die Darstellung kann auch über den entsprechenden Button geändert werden. Eine Anpassung der Zeilenhöhe ist nicht notwendig, bei einer großen Anzahl von mehrzeiligen Meldungen ergibt sich der Vorteil, dass die Meldungen bereits mehrzeilig lesbar sind, wenn "Aktuelle anzeigen" noch aktiv ist. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf