(0)| 13.11.2024 07:04 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.01.2026 Beiträge: 4406 Bewertung:
|
Hallo InduETI, auch eine interne HMI-Variable ist vom Objekttyp HMITag. Nach der Initialisierung ist noch kein Wert vorhanden, dieser muss mit der Methode Read() ausgelesen werden. Danach steht der Wert in der Eigenschaft Value zur Verfügung. Und erst dann kann der Wert zu einem String gewandelt werden.
Kürzer geht es, wenn die HMI-Variable nur einmal benötigt wird:
Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf