06.11.2024 10:36 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (6) |
Laut Gerätehandbuch der 6ES7522-1BL10-0AA0 S7-1500/ET 200MP Digitalausgabemodul DQ 32x24VDC/0.5A BA (Ausgabe 09/2016 A5E32364189-AC) kann die Baugruppe "mit Wertstatus" projektiert werden. In TIA (z.B. V15.1 ... V18) ist die Option "DQ-Konfiguration: Wertstatus (Quality Information)" aber ausgegraut und lässt sich nicht aktivieren. Wie kann man den Wertstatus aktivieren oder ist das Handbuch falsch? |
06.11.2024 11:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 3279 Bewertung: (509) |
Hallo PN/DP, der Wertstatus wird auf dem Modul nur unterstützt, wenn die Konfiguration "Modulinterner Shared Output" verwendet wird. Leider geht dies nicht direkt aus dem Handbuch hervor, aber ein Vergleich mit dem DQ 32x24VDC/0.5A ST macht dies deutlich. Viele Grüße |
06.11.2024 14:12 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (6) |
Hallo Stefan, wie verwendet/aktiviert man dieses "Modulinterner Shared Output"? |
Folgen Sie uns auf