14.11.2024 19:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 35957 Bewertung:
|
Deine Änderung deines ersten Beitrags und meine Antwort mit Zitat haben sich überschnitten. |
14.11.2024 21:08 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 05.08.2025 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hier noch zu meinem Test. Beim E/A Feld Ausgabeformat auf Hexadezimal eingestellt Format Gruppiert und auf 4 Stellen auf 2 paare angepasst. Modbus-Adressen Seite TIA wie vom TE-Ersteller gewählt. (4x400013) Seite Logo V24 in den Parametern für die Wochenschaltuhr Einschaltzeit gewählt. DateianhangUhr mit Unified.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.11.2024 22:15 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 951 Bewertung:
|
Neue Frage von todde wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo Wochenschaltuhr Zeitänderung über Modbus: Java Skripterstellung gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf