03.12.2024 04:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35947 Bewertung:
|
Firmware-Updates für V4.7.0 für S7-12xx Firmware-Update V4.7.0 bietet folgenden Funktionsverbesserungen und Funktionsänderungen:
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
03.12.2024 11:10 | |
Beigetreten: 24.07.2024 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 72 Bewertung:
|
Firmware V4.7 für S7-1200 verfügbar In der Produktmitteilung wird auch noch einmal darauf hingewiesen, dass für die Verwendung der neuen Features Step7 V20 benötigt wird. Das wird so explizit bei den jeweiligen Downloads nicht erwähnt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf