(0)| 21.01.2025 13:46 | |
|
Beigetreten: 20.02.2018 Letzter Bes: 08.07.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen da der Titel recht unbestimmt ist würde ich noch eine weitere kleine Frage anhängen. Wie kann man im Modus Ein/Ausgabe den Pfeil / die Schaltfläche ausblenden. Im Advanced war die Funktion unter "Darstellung\Verhalten\Schaltfläche für Auswahlliste:" zu finden. Im Unfied gibt es weder die Spalte Darstellung noch Verhalten. Ich möchte mehrere kleine Felder nebeneinander anlegen um ein Byte zu parametrieren ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 01/21/2025 14:34:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf