(0)| 08.01.2025 08:13 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 21.01.2026 Beiträge: 16653 Bewertung:
|
Hallo Splotchy Ich habe hierzu leider auch keine Informationen gefunden Im V20 Handbuch steht jedoch, dass anscheinend nur V1 unterstützt wird: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109977704/186019413131 (ob das so stimmt oder ob auch neuere Versionen unterstützt werden weiß ich nicht...) Welche SNMP version wird bei dir verwendet? Ansonsten gerne mal einen Service Request aufmachen, da es anscheinend diese Infos bisher nicht in der Doku gibt Viele Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 14.01.2025 08:44 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 21.01.2026 Beiträge: 16653 Bewertung:
|
Hallo Splotchy Im v19 Handbuch steht die Funktionalität aber auch schon drin: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109826163/142475964683 Sollte also auch funktionieren aber wenn du die Möglichkeit auf das V20 Image hast würde ich das mal testen, du kannst ja auch ein neueres Image und die V19 Projektierung verwenden, das geht ja unter Unified. viele Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf