(0)| 27.02.2025 14:07 | |
|
Beigetreten: 16.10.2024 Letzter Bes: 24.11.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Moin, ich habe es sowohl über die Funktionsliste, als auch über Skripte probiert. Wobei Faceplates sich nur per Skript als Popup aufrufen lassen. Ich habe als Parent screen das Aktuelle Bild meines Bildfensters angegeben. Wo du es sagst, klingt es stark nach dem hier. Allerdings habe ich der Firmware schon wieder ein Downgrade auf 19.0.0.3 verpasst. Ich habe es leider nciht mehr mit der Maus getestet. Ich habe mir in Zwischenzeit schon anders beholfen, indem ich ein festes Bildfenster eingefügt habe und lediglich mit der Sichtbarkeit spiele. Denn die Funktionen, dass sich das Popup schließt wenn das Bild (in welchem das Popup aufgerufen wird) in meinem Bildfenster wechselt funktionierte ebenfalls nicht. Trotzdem danke für die Mühen! |
Folgen Sie uns auf