(0)| 04.03.2025 08:12 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 16612 Bewertung:
|
Hallo InduETI hängt sicher mit dem Secure HMI communication Zertifikat zusammen. Welche FW Version hat denn die PLC? Schau dir mal die beiden FAQs an. (S71200 und 1500 sind meist ähnlich je nach FW Version) Konfiguration einer HMI-Verbindung zur S7-1500 CPU mit FW V3.1 Verbindungsaufbau zwischen WinCC Unified und CPU mit Firmware 2.9/4.5
Und bitte darauf achten, dass die Uhrzeit und Datum auf PLC und HMI gleich sind wegen den Zertifikaten Viele Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf