06.05.2025 11:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Der ET200SP Energy Meter kann die Korrektheit der Verdrahtung prüfen. Dazu bitte das Gerätehandbuch, Kapitel 7.2.4 Hinweise zur Erkennung von Verdrahtungsfehlern und inkorrektem Drehfeld beachten. Die Erkennungslogik wird dann im SIMATIC-Programm umgesetzt. Dies ist für alle Varianten des Energy Meters möglich. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf