08.05.2025 06:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
PROFINET-Gerätename kann nicht per Baustein „T_CONFIG“ gesetzt werden Die Anweisung "T_CONFIG" dient zur programmgesteuerten Konfiguration der integrierten PROFINET-Schnittstellen der CPU oder der Ethernet-Schnittstelle eines CP/CM. Unter anderem kann mit dieser Funktion der PROFINET-Gerätename der Schnittstelle während der Laufzeit angepasst werden. Bitte beachten sie folgende Voraussetzungen, um einen neuen Namen vergeben zu können: • Konfiguration der PROFINET-Schnittstelle:
• Die Konfigurationsdaten müssen in den folgenden Systemdatentypen hinterlegt und an den Parameter "ConfigData" übergeben sein:
HINWEIS: Bitte beachten Sie bei der Namenzuweisung die entsprechenden Regeln. Enthält der Namen unzulässige Zeichen, so wird der neue Name nicht zugewiesen und der Baustein gibt einen Fehler aus. Wird der Namen im TIA Portal projektiert, so wird der eigegebene Name direkt von Editor in ein zulässiges Format konvertiert: Bei der Verwendung des Bausteins „T_CONFIG“ erfolgt keine Konvertierung und muss daher vom Anwender bereits korrekt vorgegeben werden. Weitere Details stehen im folgendem Beitrag : Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele mit Verwendung des Bausteins „T_CONFIG“: Serienmaschinen in TIA Portal projektieren (Konfigurationssteuerung) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf