(0)| 07.05.2025 15:22 | |
|
Beigetreten: 31.07.2006 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen Das schöne ist, dass es im Meldungsfenster eine Button mit der Funktion “Sichtbare Alarme quittieren” gibt. Aber ich möchte nicht, dass der Benutzer diesen Button benutzen muss. Dies ist die einzige Möglichkeit, um die “alten” Alarme zuverlässig zu löschen. Wenn die Maschine resetiert wird, lösche ich alle Triggerbits und löse über eine Variable folgende Funktionen aus in der HMI: - HMIRuntime.UI.Alarm.SysFct.ExecuteToolbarButton("../Meldeanzeige", HMIRuntime.UI.Enums.HmiAlarmControlID.GroupAcknowledgment); ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 05/08/2025 06:25:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf