(0)| 12.05.2025 11:34 | |
|
Beigetreten: 09.05.2018 Letzter Bes: 27.05.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit Unified V19.3. Habe ne 1510er CPU, ein MTP1200 und ein MTP700.. Installierte Software siehe Anhang alles auf V19.3. Ich kann in der Hardware die Panels nicht auf 19.3 upgraden --> siehe Anhang noch kann ich in der Bibliothek die Faceplates auf 19.3 hochrüsten. Komischerweise kann ich selbst Eigenschaften an einem Rechteck (z.B. Eckradius) nicht mehr ändern... Habe folgendes Update benutzt : 109825605_Unified_Comfort_Panel_V19_0_Upd3.exe sowie das TIA Update : Totally_Integrated_Automation_Portal_V19_Upd3.iso. Woran könnte es liegen ? Vielen Dank schon mal - Thomas Hohenstein DateianhangProbleme Unified V19.3.docx (47 Downloads) |
Folgen Sie uns auf