13.05.2025 06:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35943 Bewertung:
|
Wie kommst du zu VW1? Hast du VW0 oder VW2 auch in Benutzung? |
13.05.2025 06:52 | |
Beigetreten: 04.06.2019 Letzter Bes: 22.07.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ja, VW0 benutze ich für den Ladezustand der Akkus |
13.05.2025 07:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35943 Bewertung:
|
Dann hast du eine Überlappung der Daten. VW0 = VB0 + VB1 Siehst, dass du zweimal in das VB1 schreibst? Die Adressierung in der LOGO! ist byte-orientiert. Bei VW0 gibst du an, dass du in 2 Byte ab der Adresse 0 schreiben willst. Bei VW1 gibst du an, dass du in 2 Byte ab der Adresse 1 schreiben willst. Wenn du Zugriffe im Word-Bereich machst, muss du zwischen den Adressen einen Abstand von einhalten. Also z.B. VW0, VW2, VW4 usw. Nimm mal anstelle von VW1 dann VW2. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/13/2025 07:35:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf