(0)| 18.05.2025 08:53 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.01.2026 Beiträge: 4414 Bewertung:
|
Hallo Semiconductor, für diese Aufgabe ist das modulare Peripheriegerät ET 200M grundsätzlich geeignet. Es befindet sich jedoch ebenso wie die S7-300-Komponenten im Produktauslauf. Die Interfacemodule mit PROFINET-Schnittstelle sind bereits seit Oktober des vergangenen Jahres typgestrichen. Ob sich eine Umrüstung auf PROFIBUS lohnt, der bei den S7-1500 CPUs immer seltener integriert ist, ist fraglich. Ich würde dir empfehlen, Kontakt mit deiner lokalen Siemens-Vertriebsniederlassung aufzunehmen. Die können dich sicher besser unterstützen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf