(1)| 05.06.2009 14:32 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hallo, hast du schonmal MPI versucht? Außerdem könnten folgende Links noch helfen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23541319 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23541861 Beim Bootvorgang (ichverwende allerdings meist Flexible) müßte kurz ein Fenster aufgehen, bei dem man vor die Auswahl gestellt wird. Danach wird die Runtime gestartet. Bist du darüber nicht auf die Windowsumgebung gekommen? Viel Glück! |
| 09.07.2009 11:06 | |
|
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 23.10.2025 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, das Passwort hast Du ja schon - steht ja auch im Projekt von ProTool unter "Zielsystem > Einstellungen". Wenn Du ProTool V6.0 SP3 verwendest, dann benötigst Du ein neues Image, das Du mit ProSave übertargen musst. DieList findest Du im folgenden Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28263711 Link für OS-Update (neues Image): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26342570 Link für Backup/Restore: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26342570 Bye |
Folgen Sie uns auf