(0)| 06.04.2025 22:06 | |
|
Beigetreten: 21.03.2025 Letzter Bes: 25.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme kein Wert vom CMI in die Logo. Ich sitze schon ein par Wochen an der Sache, trotz diesem Forum ohne Erfolg . Mit Modbus hatte ich zuvor allerdings nie zutun. Die ip-Adressen stimmen, der Port ist bei Beiden auf 502, Unit bei Beiden auf 1, Adresse im CMI auf 1 und bei Logo getestet mit Adresse 1 IR, 1 HR, 2 IR, 2 HR Die Screenshots sind in der PDF Liegt es an den Adressen ? ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhanglogomod.pdf (221 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 04/07/2025 08:17:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 07.04.2025 21:10 | |
|
Beigetreten: 21.03.2025 Letzter Bes: 25.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ok, ich wollte nur verdeutlichen was ich schon alles probiert habe, dass ich damit Überschneidungen auslöse war mir nicht bewusst. Aber besten Dank für den Hinweis ! Ich werde die Info mit Sicherheit noch brauchen. Zum Anfang brauche ich nur einen Wert vom CMI zur Logo. Das klappt aber auch nicht. Dateianhanglogomod2.pdf (231 Downloads) |
| 08.04.2025 21:25 | |
|
Beigetreten: 21.03.2025 Letzter Bes: 25.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Der Kopf ist rund damit das Denken die Richtung ändern kann ! Sehr vielen Dank schonmal ! Die Werte kommen jetzt in der Logo an Dateianhanglogomod3.pdf (207 Downloads) |
| 21.05.2025 21:03 | |
|
Beigetreten: 21.03.2025 Letzter Bes: 25.05.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hier dann noch das Programm an dem ich gearbeitet habe. Es funktioniert jetzt so wie ich es will. Ps. Es ist eine Heizungssteuerung mit Pufferspeicher der per Kamin oder Überschuss der PV Anlage beheizt wird. DateianhangHeizung.zip (96 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 25.08.2025 20:11 | |
|
Beigetreten: 03.12.2016 Letzter Bes: 10.10.2025 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Vielen Dank! Dank deines Beispiel`s läuft es jetzt bei mir auch ohne Probleme. Gruß Torsten |
Folgen Sie uns auf