02.06.2025 12:39 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 16290 Bewertung:
|
Hallo GuSeb Ich glaube so einfach ist das nicht, es geht schon nur musst du in der Archivdatei ein bisschen was ändern. Ein beispiel wo im Grunde etwas ähnliches gemacht wird gibt es hier: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109477071 du müsstest dir den Teil ansehen wo die Inhalte des einen Archivs in das andere umkopiert wird und die Datei dann noch bearbeitet. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf