31.05.2025 08:03 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.08.2025 Beiträge: 2623 Bewertung:
|
Scheinbar versucht man das neue zuverbessern, in dem man das alte verschlechtert ... Habe folgende Beobachtung gemacht: Bei der Einwahl wird man mit folgendem begrüßt: Erst bei einem erneuten Aufrufen der Seite geht es weiter. Wenn man im deutschen Teil des alten Forums die Kategorie "Logikmodul LOGO!" anwählt, egal ob vom deutschen oder englichen alten Forum, so wird man dierekt auf das neue Forum umgeleitet. Solche "Linkbomben" scheint es auch im neuen Teil vorhanden zu sein. Da wird man dann auf den englischen Teil weitergeleitet. Des weiteren habe ich schon mehrfach beobachtet, daß in der Themenauflistungen, neue Themen zwar markiert sind, aber noch ein alter User angezeigt wird. Dazu kommt noch, das längst gelesene Themen wieder als ungelesen auftauchen. Übrigens habe ich schon bei "Antw" eine "-2" gelesen. Scheinbar bewegt man sich in der Entwicklung wirklich rückwärts (aber nicht abwärtskompatible) ... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 06/02/2025 12:36:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf