28.06.2006 12:23 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Gransi, Ich denke Du solltest Deine Frage besser im Forum für S7-300 stellen! mfG... |
29.06.2006 08:09 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 217 Bewertung:
|
Hallo Gransi! Die HW Konfig eines STEP 7 Projekts kannst Du mit Visual Basic 6 editieren und auch laden (z.B. in den Komponenten-Konfigurator). Dazu wird die sog. Kommando-Schnittstelle von STEP 7 verwendet. Weitere Infos findest Du in diesem (englischen) Forumsbeitrag. Anbei auch die Hilfe-Datei für die Kommando-Schnittstelle. Ob Du allerdings mit Visual Basic direkt auf Komponenten-Konfigurator zugreifen kannst (um dort Komponenten z.B. zu löschen), weiß ich nicht. Mit der Kommando-Schnittstelle von STEP 7 geht es jedenfalls nicht. DateianhangKommandoSchnittstelle.zip (326 Downloads) |
Greetings, Chris |
|
Folgen Sie uns auf