(0)| 26.06.2025 06:40 | |
|
Beigetreten: 31.05.2024 Letzter Bes: 25.07.2025 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo zusammen, früher habe ich bei meinem TP1200 Comfort Panel ein globales Bild für nicht quittierte Meldungen und Systemmeldungen im Meldefenster-Werkzeug verwendet (siehe Bild). und so bald ich Quittieren Schaltfläche Drücke, verschwindet ! In meinem aktuellen Projekt mit dem HMI Unified Comfort MTP1200 scheint diese Funktion so nicht mehr verfügbar zu sein – oder ich finde den passenden Weg nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich das in der Unified-Umgebung umsetzen kann? Viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 06/26/2025 07:49:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf