10.07.2025 09:27 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 16290 Bewertung:
|
Hallo mgödekeT Ich in mir nicht sicher, da es auch nirgends definitiv beschrieben steht, aber ich denke dass die Funktion zum Expoirteren nur mit einem Umlaufarchiv funktioniert und nicht mit einem Segmentierten umlaufarchiv und auch nicht mit einer Datenbankanbindung. In diesem FAQ wird zwar nichts genau zur Datenbankanbindung geschrieben, jedoch wird erwähnt, dass nur eine Datei kopiert wird mit der Funktion: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/63042926 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf