04.08.2025 13:21 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 18.08.2025 Beiträge: 652 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es für Unified einen "Ersatz" für den Steuerungsauftrag 51 Bildwechsel. Allerdings kann ich die Funktion Feldnummer aktivieren hier nicht finden oder übersehe ich da etwas. Hintergrund ist, dass ich mit einem Scanner, der am USB-Port angeschlossen ist, einen Code scannen will, der in die SPS übertragen wird. Mit den alten Panels ging das relativ einfach, indem der Steuerungsauftrag 51 mit der entsprechenden Bild- und Feldnummer an einer Stelle im Programm aufgerufen wurde, dann musste der Mitarbeiter nur Scannen. Gruß Scott |
05.08.2025 07:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo Scott, leider bietet das Unified Panel derzeit noch keine Möglichkeit, den Fokus auf ein bestimmtes Element zu setzen. Daher lässt sich das Scannen von Barcodes nicht einfach umsetzen. Ob sich das mit der kommenden V21 ändern wird, weiß ich leider nicht. Eventuell kann die lokale Siemens-Fachberatung weiterhelfen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf