(0)| 27.11.2025 08:52 | |
|
Beigetreten: 31.07.2020 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 426 Bewertung:
|
Hallo, danke für die Rückmeldung. Eine neuere Bibliothek habe ich auch nicht gefunden. Für deine CPU könnte es aber eine aktuellere Firmware geben. Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro) Für die Kommunikation über FTP habe ich folgenden Beitrag gefunden: Dort sind auch noch zwei Links zu Anwendungsbeispielen enthalten. Vielleicht helfen die weiter. Grüße |
| 27.11.2025 09:11 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.12.2025 Beiträge: 4371 Bewertung:
|
Hallo Dekuika, meiner Meinung nach sind die OUC-Anweisungen (Open User Communication) bereits in einer kleineren Version als V8.1 vorhanden. Das Aktualisieren der Anweisungsversionen sollte das Problem beheben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf