(0)| 21.06.2009 18:14 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo ring24h, sorry, schnelle Antwortrn sind das Eine, aufmerksames Verfolgen der Beiträge hier im Forum das Andere wesentliche Element... So wurden eben genau solche VBA-Routinen im Beitrag von Superbrudi hier angegeben: Excel Logo Logger Sie wurden übrigens bereits 1995 von Darren Richards im Internet veröffentlicht! Die Leitungen einer Seriellen Schnittstelle können ausschließlich mit WINDOWS eigenen Mitteln gesetzt und via API abgefragt werden. Verschiedene Steueraufgaben kann man damit erledigen. Vgl. dazu auch die Erweiterungen der "ComPort"-Routinen von Darren Richards gemäß der Vorschläge nach http://www.michael-schwimmer.de Das Nutzen des COM-Ports setzt aber meist eine kleine dll auf dem System voraus, weshalb der Code dann angepasst werden muss. Setzt man anstatt dieser dlls jedoch die Routinen von Darren Richards und die Funktionen von www.michael-schwimmer.de ein, hat das den Vorteil, dass der Code auf allen (Win) Systemen ohne Installation, Registrierung und Zusatzdateien läuft! Ergänzende Infos zum Vorgehen und den API-Aufrufen unter "http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa363196.aspx" und "http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnfiles/html/msdn_serial.asp" ' Dokumentation von der WIN32 - API Funktion, z. B.: ' CreateFile: "http://msdn.microsoft.com/library/en-us/fileio/fs/createfile.asp" ' WriteFile: "http://msdn.microsoft.com/library/en-us/fileio/fs/writefile.asp" ' SetupComm: "http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa363439.aspx" MfG Betel |
| 18.07.2009 00:55 | |
|
Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo Superbrudi, mit .net sollte sich mehr machen lassen. Aber wie ? MfG. ring24H |
Folgen Sie uns auf