20.07.2009 17:25 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo! Kann mir jemand sagen wie ich ein Coros OP 15-A Urlösche (Tastenkombination....??) Danke!!! |
21.07.2009 07:56 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.07.2025 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo schadl, ich vermute, dass Dir die Tastenkombination [ESC]+[PFEIL RECHTS]+[PFEIL RUNTER] während des Einschaltens hilft. Siehe dazu auch im Handbuch auf Seite 16-2 (Seite 110) hier mfG, not_my_fault |
21.07.2009 08:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Super ich danke dir für die Antwort hat schon geklappt!! Funktioniert das bei den OP 17 gleich? mfg |
21.07.2009 09:40 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 03.07.2025 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo schadl, ja, s. dazu im Handbuch hier auf Seite 3-5 (Seite 33). Hier wird ein Urlöschen durchgeführt. mfG, not_my_fault |
21.07.2009 12:53 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Danke, das hat mir echt sehr geholfen!! mfg |
Folgen Sie uns auf