26.10.2009 15:45 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo MML, ich kenne mich nicht wirklich mit DeltaV- Steuerungen aus...also besser gesagt gar nicht. Aber ich kenne den Link zum SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 2 Hier findest alles, was du über eine Verbindung mit Steuerungen, welche nicht von Siemens sind wissen solltest. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18797249 Noch ein kleiner Tipp am Rande Ich hoffe, dass ich dir erstmal weiterhelfen konnte... Grüße Manfred |
26.10.2009 15:58 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo Manfred, |
26.10.2009 16:02 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo nochmal.... Also wenn im Handbuch davon nichts steht, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht möglich ist eine Verbindung herzustellen. Natürlich hast du noch eine Möglichkeit...wende dich doch mal an die Hotline von Siemens und frag dort mal nach. Hier der Link: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=38718979&caller=view Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf