05.11.2009 11:59 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hi, kann man aus einer SINAMICS S120 mit SFC51 Diagnosedaten auslesen? Also, ob irgendeine Störung da ist oder nicht? Tomcat |
08.11.2009 13:17 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo Tomcat "Dataset 47" ist das Zauberwort das Dir weiterhelfen sollte. Dieses is im "PROFIdrive Profile" norminiert und funktioniert auf allen Drives die dieses Profil unterstuetzen (und Sinamics gehoeren natuerlich dazu). Es erlaubt Dir alle moeglichen Parameter auszulesen (oder zu schreiben) und Du musst dafuer entweder SFC58/59 (Profibus) oder SFB52/53 (Profibus und/oder Profinet) anwenden. Ein (SFC58/59) Datset 47 Beispiel kannst Du hier finden (ist fuer 'ne G120). Wie kann ich mit Hilfe von SFC58 und SFC59 Parameter aus meinem G120 lesen? Achtung, je nach CPU kansst Du nur eine bestimmte Anzahl von SCF58/59 (oder SFB52/53) gleichzeitig laufen lassen (mehr als 8 ist meist nicht gut). Mehr dazu findest Du in diesem Link: Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO? Solltest Du mehr Drives haben als die max Anzahl zulaesst, dann wirst Du das multiplexen der Drives/Dataset auslese anfangenmuessen. Ich hoffe dieshilft |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf