16.02.2010 13:01 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo SPS-Freunde! Bitte nicht zu viel auf Schreibfehler achten! Wie mein Name andeutet, ist Deutsch nicht meine Muttersprache...! Ich habe folgendes Problem,mit folgenden Details und Ergebnisse: * Zwei Stück CPU 1212 C kommunizieren mit einander. * Habe in TIA ein 4 Zoll Panel eingerichtet, KT 400 Mono PN. *Das Gerät befindet sich auf dem gleichen Netz wie die andere Teilnehmer. * Das Gerät möchte ich softwaremäßig ausprobieren (= Runtime). * Verschiedene Bilder habe ich eingerichtet. * Auf dem Startbild befinden sich ein Balken und ein Ausgabefeld. * In der SPS habe ich ein MW für diesen Zweck eingerichtet, wo manuell geschrieben kann. * Es gibt eine Verbindung zwischen dieses MW und dem "Tag" des Balkens im Panel-Bild. * Es klappt nicht. * In einem Forum habe ich gelesen, dass die PG/PC-Schnittstelle ansprechend eingerichtet werden muss, weil die Simulierung sonst nicht funktionieren wird. Getan! Mehr darüber kan man hier lesen: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=38717202&caller=view. Die Seite gibt es wahrscheinlich auch in Deutscher Sprache. Die Lösung hat das Problem für jemanden gelöscht, nur nicht für mich. * Unter Online \ Runtime simulieren \ Mit Variablen-Simulator lässtsich die ganzeVisualisierung ganz gut ausführen. D.h., ich habe also Verbindungüber dieser Art von Simulierung, nur nicht über den Runtime. * Woran kann es liegen? * Hat jemand eine gute Antwort?Im Fall ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe, dann bitte um mehr Info fragen.Ich danke im Voraus für Eure Mühe. PS - Zusätzliche Information:Drei Ausgänge lassen sich vom Panel hinaus steuern.Eine "Lampe" auf dem Panel, die mit einem Merker von der SPS angezeigt werden sollte, zeigt nichts.Der Balken zeigt noch nichts. Bei der Übersetzung wird gemeldet: Tag ABC55: PLC address error. Am Schreiben in einem Eingabefeld meldet das Software-Display: Tag XYZ: Value could not be written to the PLC. Alle Verbindungen zwischen Variablen in der SPS under in der HMI sind mehrmals kontrolliert worden. Keine Fehler gefundern. Meine Version ist 10.5, mit SP2. Kann es sein, dass irgendwelche der Funktionen im Panel mit dieser Version nicht möglich sind? Also, das man in späteren Ausgaben eine Berichtigung durchgeführt hat? |
Folgen Sie uns auf