(0)| 12.09.2006 12:09 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, vielleicht hilft Dir folgender FAQ weiter?? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 nemo |
| 12.09.2006 13:06 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Diese Funktion (OS-Update) ist gar nicht aktiv, habe es mit einem OP270 probiert, dort wäre es möglich. |
| 12.09.2006 14:31 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, unter Protool > Zielsystem > Einstellungen kannst Du den Superuser/Passwort vergeben. Standardmässig ist hier 100 als passwort eingestellt.. Im Handbuch für das OP27 findest Du in Kapitel 14.2 und 9.2 Möglichkeiten, um das Panel zu löschen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1142800 Nemo |
Folgen Sie uns auf