08.06.2010 16:54 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, bevor der Umrichter korrekt läuft sind die Motordaten einzugeben, am besten während der Schnellinbetriebnahme. F0041 = Ausfall Motordaten-Identifizierung! Siehe Parameterliste P1910 und 3900 Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24525275 Falls die Motordaten-Identifizierung nicht Funktioniert (passiert leider manchmal) dann die Motordaten eingeben und berechnen lassen P0340 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.06.2010 11:40 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Evtl. ein Überlauf, der als negativ Wert erkannt wird?!? |
~(‾▿‾)~ |
|
15.06.2010 12:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hi, also bei der Berechnung würde bei 100 auch 32768 rauskommen, aber wieso wird /D und *R benutzt? Vielleicht spielt die Rechengenauigkeit hier mit rein (vgl.: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22172161) Falls mehr als 100 am Schluß rauskommt wäre ein Test mit >100 dann 100 vielleicht aufschlußreich! CU! |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf