29.03.2011 19:48 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe 2 Probleme an denen ich mir im Moment die Zähne ausbeiße: 1.) Wie bekomme ich einen Datenlogger mit der MC - Card (SD)hin, Es muss 2 mal täglich ein Wert gespeichert werden 2.) ... [snip] Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!!! Gruß if_sea zweite Frage gesplittet nach Stromstoßschaltung für S7-1200 |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 30.03.2011 09:59zweite Frage in getrenntes Thema gesplittet |
|
14.06.2011 14:59 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo Stefan, Ja, es sollte. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465(293 page). Gruss, Hristo Mihalev |
Folgen Sie uns auf