07.09.2005 08:35 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung:
|
folgende Punkte sind in ihrem Fall zu beachten: 1. Von STEP5 sollte die aktuelle Version V7.17 eingsetzt werden. Das Update auf STEP5 V7.17 finden Sie hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7193649 2. Wenn der COM5430 auf einen bestimmten Pfad zugreifen soll, dann muß dieser in STEP5 als Arbeitsverzeichnis eingestellt sein. Das bedeutet das ihr COM5430-Projekt in dem Verzeichnis sein sollte in dem sich auch die .S5D-Datei befindet. 3. Da ev. ihre derzeitige STEP5 Version Dateien in sein HOME-Verzeichnis geholt hat die dort nicht sein dürfen, prüfen Sie bitte folgendes: 3.1 Wenn im Verzeichnis C:\STEP5\S5_HOME die Datenbasisdatei als zweite Kopie existiert, dann löschen Sie diese Datei. 3.2 Wenn im Verzeichnis C:\STEP5\S5_HOME die Datei SHELINIT.CFG existiert, dann löschen Sie diese Datei. Mit freundlichen Grüßen Ihr Technical Support für Automatisierungs- und Antriebstechnik Christian Kessler |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:03link editiert Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 12.10.2005 14:17 |
|
Folgen Sie uns auf