13.07.2011 11:14 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo, ich kenne jetzt deine S5-Anlagenkonfiguration nicht. Aber ich denke, als Ursache könnte ein Hardwareproblem in Frage kommen. Sicherlich hast Du im Handbuch der S5-115U bereits recherchiert. Aber trotzdem hier nochmals mögliche Ursachen und Abhilfen zum Problem “Peripherie unklar“. Peripherie unklar - mögliche Ursachen. 1. Netzausfall im Peripherie Erweiterungsgerät oder 2. Verbindung zum Erweiterungsgerät unterbrochen oder 3. Abschlussstecker im Zentralgerät fehlt Peripherie unklar - mögliche Fehlerbeseitigung. zu 1. Stromversorgung im Erweiterungsgerät prüfen zu 2. Verbindung prüfen zu 3. Abschlussstecker im Zentralgerät einsetzen oder ersetzen. Link zum Handbuch AG115U/CPU945. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1086944 Vielleicht hilft dir auch folgender Beitrag aus dem Forum weiter: Folgenden Link: /tf/WW/de/Posts/9592 Gruß Gucci |
Folgen Sie uns auf