14.09.2011 08:34 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo uwe16, ich habe gesehen, dass du noch keine Antwort auf deine Anfrage bekommen hast. Leider kann ich dir deine Frage auch nicht beantworten. Falls das Problem zwischenzeitlichnoch nicht gelöst ist,kannst ja den Technischen Support für SIMATIC S5/S7 mitins Boot nehmen. Ich denke, die können dir helfen. Hier die Erreichbarkeit: Telefon: +49 (0)911 895 7 222 Fax: +49 (0)911 895 7 223 E-Mail: support.automation@siemens.com Internet: https://support.automation.siemens.com oder http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16605032 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf