12.09.2011 11:25 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 10.02.2025 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Hallo SIGMA-MJ, der Client ist der aktive Partner in der Modbus TCP Kommunikation, der Server übernimmt den passiven Part. Wenn du also möchtest, dass die S7 die Verbindung aufbaut und die Sensoren abfragt, muss der Modbus Baustein als Client parametriert werden In dem Fall, dass die S7 Client ist, sind die Informationen aus dem Handbuch in Kapitel 3.6 für dich nicht relevant. Das Kapitel 3.6 beschreibt, dass wenn der Baustein als Server fungiert, sich bis zu 8 Clients auf Port 502 verbinden können. Bei den Performance-Fragen kann ich leider nicht weiterhelfen. Auf der folgenden Seite sind die Modbus-Grundlagen recht gut beschrieben: http://mblogic.sourceforge.net/mbapps/ModbusBasics-en.html Gruß Sakura |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf