(0)| 05.10.2011 09:00 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, wenn du nur einen Backup des Panels hast, kannst du diesen Backup nur in ein baugleiches Panel wieder zurückspielen (Restore). Ein nachträgliches Bearbeiten eines Backups (anschauen, editieren, etc.) ist nicht möglich. Dazu gibts es einen FAQ der das ganze Backup/Restore Verhalten beschreibt: Wie kann ein Backup oder Restore mit einem Windows-basierten Panel durchgeführt werden? MfG |
Folgen Sie uns auf