30.01.2007 09:45 | |
Beigetreten: 30.01.2007 Letzter Bes: 03.06.2022 Beiträge: 262 Bewertung:
|
Hallo, bei dem Konverter ist interessant, ob er eine eigene Stromversorgung hat. Wenn nicht, wird die Verbindung zur AS511 nicht zustandekommen, weil die Konverter ohne eigene Stromversorgung die 5V der 15pol Schnittstelle der S5 nutzen. Dummerweise sind auf der AS511 keine 5V verfügbar. Empfehlung Kösterbox (Fa. Köster, Iserlohn) oder www.wut.de Bei eigerner Stromversorgung des Konverters braucht es nur den Leitungsadapter aus dem Vorbeitrag vom manfred.mayer. viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf