22.01.2011 13:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Manchmal hilft es, die CPU für einige Zeit spannungslos zu machen. |
20.01.2012 20:41 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo funkendoktor , Die CPU 948 6ES5948-3UA12 war von 1997 bis1999 Liefereinsatz. Die Produktabkündigung erolgte zum 2009-11-25. Die gesamte S5 ist zum 2015-10-01 angekündigt. Dies bedeutet Ende der Ersatzteil-Verpflichtung von SIEMENS. Siehe hierzu auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4063243und http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13266996 It´s time to say goodbey to SIMATIC S5 MfG rosi |
Folgen Sie uns auf