(0)| 07.02.2007 08:22 | |
|
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, der folgende FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24193022kann helfen. Du muss nur anstatt der Funktion GetLinkedVariable() die Funktion GetPropChar() aufrufen. Viel Erfolg April |
| 08.02.2007 11:46 | |
|
Beiträge: 97 Bewertung:
|
hallo, versuch es damit: SetTagPrefix( lpszPictureName,BildfensterName,GetPropChar(lpszPictureName,lpszObjectName,"ToolTipText")); houseman |
Folgen Sie uns auf