14.02.2012 16:46 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Ich greife das Thema mal wieder auf. Ich habe eine Logo in Vollausbau als Slave konfiguriert. D.h. ich habe 24 Eingänge und 16 Ausgänge zur Verfügung. Nun kann ich im Master-Programm für eine IP-Slave-Adresse aber nur Maximal 32 Ein-/Ausgänge nutzen. Ist das ein Bug oder wirklich eine gewollte Einschränkung? Letzteres fände ich natürlich blöd Dateianhangmax-network-connections.zip (151 Downloads) |
Folgen Sie uns auf