04.10.2011 18:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo General Lee! Wie hast du das mit den 14 Rolladen und Garagentor gemacht. Die Logo hat nur 16 Digitalausgänge zur Verfügung, was gerade mal 8 Rolldenantriebe zulassen würde. Ein Parallelbetrieb ist ohne bestimmte Relais nicht zulässig und führt zur Zerstörung der Antriebe! Viele werden jetzt sagen, das läuft bei mir schon Jahre einfach so. Das funzt aber meist nur so lange wie die Laufzeiten der Rollos gleich lang sind. Schaltet ein Rolladenendschalter früher ab, wird dieser wieder in die Gegenrichtung bestromt. Das führt zu hohen Schaltströmen an den Endschaltern, was diese verbrennen läßt. Im Anhang hab ich mal die Anleitung für einen Rolladenmotor hochgeladen. Auf Seite acht ist das Thema erläutert. Da Rolladenmotore, ganz gleich von welchem Hersteller nach dem gleichen Prinzip arbeiten, ist der Warnhinweis übertragbar und sollte unbedingt beachtet werden. Ich war einige Jahre für Somfy als Servicetechniker und für eine ortsansässige Rolladenfirma als Elektroinstallateur tätig und kenne daher die Folgen wenn ein defekter Endschalter nicht abschaltet und der Motor den Rolladen komplett im Kasten rundlaufen läßt. Dateianhanggebrauchsanleitung_somfy_lt_50_60_02052011[1].pdf (257 Downloads) |
04.10.2011 18:26 | |
Beiträge: 62 Bewertung:
|
http://www.insys-icom.de/sms-modem/ |
04.10.2011 22:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo General Lee! Unter www.somfy.de findest du alle Anleitungen für deren Produkte! |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.10.2011 22:11 |
|
Folgen Sie uns auf