(3)| 19.02.2007 09:11 | |
|
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo, Danke ! |
| 22.02.2007 09:30 | |
|
Beiträge: 86 Bewertung:
|
Hallo ELSA, IDB ist eine WinCC-Option und ist dafür da, Daten von A nach B zu mappen. Es gibt eine Konfig-Oberfläche, wo man mit Drag&Drop konfiguriert. Schau mal hier nach: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17364199/130000. Hier findest Du noch mehr Infos. Das Hotfix, was ich meine, ist das Hotfix 2 und ist am 19.4.2006 freigegeben worden. Ltmon |
Folgen Sie uns auf