(0)| 09.03.2012 11:12 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo zimmern, Im Migrationshandbuch für WinCC flexible findest du im Kapitel 5 alles was sich beieiner Migration eines OP7 nach OP77 ändert. Die Systemfunktionen findest du ab dem Kapitel 5.4. SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 WinCC flexible 2008 Migration Tweety |
| 09.03.2012 13:39 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
In WinCC flexible gibt eseine neueMöglichkeit der "Lineare Skalierung" unter Variablen > Eigenschaft "Lineare Skalierung". Sehe Screenshot. Du solltest bei den betroffenen Variablen schauen, ob durch die Migration eine solche "Lineare Skalierung" angelegt wurde. Hier ist noch einProjektbeispiel für Lineare Skalierung. Wie kann die Laufzeit eines Timers über ein Bediengerät vorgegeben bzw. die Restlaufzeit ausgegeben werden? Tweety |
Folgen Sie uns auf